This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在ADS127官方文档中遇到的几个问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

关于ADS1274数据采集这块已经花了一个多月的时间,通过一遍又一遍的看官方的说明文档已经解决了大部分的问题,目前仍然存在几个不懂的地方,希望TI工程师给解答一下;

问题1:在2011版说明文档中P26说到,Crystal clock oscillators are the recommended clock source.推荐使用晶体振荡器来给AD提供工作时钟,那么管脚晶振的选择有什么要求吗,有源的还是无源的,2个脚的还是4个脚的,又该怎样连接到CLK管脚呢,还需不需要加电容等,,,,目前是用MCU来提供CLK信号,感觉精度不够
 

问题2:在2011版说明文档中P35,有关POWER SUPPLIES的问题ADS1274的三路电源上电顺序DVDD、IOVDD、AVDD,文中说的,这三路电源只有按照规定的顺序先后通电才会使ADS1274内部复位,我的电路图用的就是官方提供的参考电路图,是不是需要在这三路电源上分别接上开关呢?

麻烦哪位TI工程师出来解答一下,谢谢啦!


  • 问题1:在2011版说明文档中P26说到,Crystal clock oscillators are the recommended clock source.推荐使用晶体振荡器来给AD提供工作时钟,那么管脚晶振的选择有什么要求吗,有源的还是无源的,2个脚的还是4个脚的,又该怎样连接到CLK管脚呢,还需不需要加电容等,,,,目前是用MCU来提供CLK信号,感觉精度不够

    R:外部clock的部分,可以参考EVM板 使用的CTS   CB3LV-3I-27M0000

    连接方式可以参考其电路图的连接方式

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sbau197/sbau197.pdf

  • 问题2:在2011版说明文档中P35,有关POWER SUPPLIES的问题ADS1274的三路电源上电顺序DVDD、IOVDD、AVDD,文中说的,这三路电源只有按照规定的顺序先后通电才会使ADS1274内部复位,我的电路图用的就是官方提供的参考电路图,是不是需要在这三路电源上分别接上开关呢?

    R: 一般可以不用开关,控制不同供电轨的使能时段即可实现不同上电时序,同时也可以考虑采用TI电源电源管理中的时序发生器。

  • 好的,非常感谢您的回复,我参考一下。

  • R: 一般可以不用开关,控制不同供电轨的使能时段即可实现不同上电时序,同时也可以考虑采用TI电源电源管理中的时序发生器。

    Q:您好,这里还是不懂,怎样控制不同供电轨的使能时段呢?您能再解释一下吗?小弟的基础知识太差,太专业的学术语听不懂,,,