Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H, AFE881H1, AFE882H1
我们产品3S检测一次,最低工作电压18V;
4-20mA芯片设置为4mA电流环。
输入电压19V;
在HART通讯的时候,电流环控不住,电流峰峰值大于50uA,如下图:

4-20部分原理图:

HART部分原理图

请帮忙寻找原因,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
对于范围图,你能放大一点吗?HART通信期间是否出现这些p-p峰值?它们看起来是周期性的,我想看看这些是否与HART通信相似,或者这些是否是发生的某种振荡。显示尖峰的特写,并可能显示尖峰开始和停止的过渡。有些时候噪音很小。当板上发生其他事情时,是否会出现尖峰。 如果尖峰与DAC161S997的某种振荡有关,数据表确实对影响电路稳定性的不同电容进行了一些描述。见数据表第22页关于稳定性的第9.1.1.5.4节。本节参考了第20页的图18。有一节描述了使用图18的回路的交流特性。
这些峰值可能是HART通信的一部分,但您需要仔细检查以验证它。首先,这是HART通信随时间变化的情况:

这显示了随时间变化的回路电流。HART传输以±0.5mA的幅度调制电流。如果您进一步放大,这可能是信号开始时的样子(此图来自DAC8740H HART调制解调器数据表):

对于您的绘图,请近距离放大,这样您就可以看到这些尖峰。您将能够测量振幅,并检查信号频率。同样,正弦曲线约为±0.5mA,而直流信号为4mA(如果你接近零刻度)。请注意,时间为1ms/div,启动频率应为1200Hz。
为了让您了解HART的一些信息,这里有一些您可能会觉得有用的应用说明。首先是HART协议的基本指南:
https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh0
另外两个应用说明描述了不同的HART调制解调器设计和测试程序。这些是针对AFE881H1和AFE882H1设备的,但可能有助于您了解这些设备是如何测试的。