光栅投影三维精密测量
《光栅投影三维精密测量》是2011年科学出版社出版的图书,作者是达飞鹏,盖绍彦。里面有详细描述的.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、标定板的精度
我看4500标定所使用的标定板是用普通的打印纸打印出来的,然后粘贴在一个非常不严谨的纸壳上。标定板的精度根本无从谈起!要知道在使用Halcon标定相机的时候都是要买高精度的(精度在几个微米)的陶瓷标定板或者玻璃标定板进行标定。在标定结构光光平面的时候也要使用一块高精度的标定板和一个非常平的平面来计算相机和结构光光平面的相对位置。
2、标定的原理
在使用halcon进行结构光标定时候,严格禁止相机和光平面之间的位置有任何变化,但是在标定相机的第九步我却看到相机的位置可以随意移动,不太明白是怎么回事。
然后就是在标定DLP的时候怎么确定投影设备和相机之间的位置关系的呢?我还不是特别明白。在投影设备向平面上投射光线的时候,相机和投影设备之间的位置固定了吗?
然后就是在标定投影设备的时候,说每一次按空格键采集图像的时候,都会采集到三张图片,这又是什么意思呀。我看标定投影设备时的实例照片,处理第一张看起来是投影出来的光,其他九张都是和标定相机时采集到的照片是一样的呀。
你提出了一个很实际的问题.我们这套系统是来做3D建模的.是开发系统,很多定标工作需要客户来实现的.
关于结构光条纹投影做3D测量有一套完整的理论和定标,系统误差分析过程.
这个在下面这本书中有完整详细论述(是基于DLP投影的结构光).当然类似的理论参考还有:http://www.ti.com/lit/pdf/dlpa026
TI的USER guide只描述的整个过程.没有进行理论和实现详细说明.
光栅投影三维精密测量
《光栅投影三维精密测量》是2011年科学出版社出版的图书,作者是达飞鹏,盖绍彦。
具体参考第4,5,6,7章,有很详细的分析.
http://baike.baidu.com/link?url=XEMpzARrSm6v5E-njN1DMgPQg5ZTPidWh-GRgH52WEky100W6CQnptlp6CaZbA17OgLV3hjlKGSSMwvuJCVKaa#1
第140页: 标定原理和143页的标定实验和分析说明.
影响精度的关键投影镜头的均匀性和OFFSET.(最好为0).
色像机的视角和景深等参数.
相机和蔼投影设备之间的关系是固定和挑选过的.
可以参考143页的实验说明.
摄像机的标定的详细方法请参考91页的理论和实现说明.误差计算说明在第109页.
另外在点云生成后,还有许多点云填充处理算法,请参考238页的处理说明.
这本书是做DLP结构光算法的入门指南.
请仔细阅读.
我们这个是评估板系统,不是最后产品,主要是说明功能算法.具体测量精度,误差和来源分析请参考
光栅投影三维精密测量
《光栅投影三维精密测量》是2011年科学出版社出版的图书,作者是达飞鹏,盖绍彦。里面有详细描述的.