This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LightCrafter4500,触发器以及CameraLink口的工业相机的连接问题

Other Parts Discussed in Thread: DLPC350

我的想法是通过触发器同时触发4500和Camera Link口的工业相机进行采集,关于连接方面看的很迷迷糊糊

因为给的实例是IEEE口的工业相机,以前没有做过电路方面的东西所以不知道理解是不是正确,

在之前做双目的时候是工业相机受图像采集卡控制,然后外部触发器给一个高电平给采集卡,采集卡就可以捕捉一张照片。

看完说明书,

我想着

在硬件连接方面:触发器的高电平线和低电平线分别与J11其中一组的TRIG1_IN_CON和地线相连

此外触发器的电压可调,3.3V应该可以吧?

在上位机控制方面:烧入固件后,采用pattern sequence模式,选择External Trigger,调好和触发器一致的频率

这些调好以后给触发信号就可以控制投射以及拍摄了?

期待并谢谢热心的TI及Wintech员工的回答

  • 1. J11是从外面输入来触发DLPC350的, 触发电压是根据J10跳线来设置的. 可以选择5V,3.3V,1.8V之一. J14是输出同步信号来触发外部信号的.J13设置输出触发电平.

    2. 通常是4500输出同步给出camera,当然这个有你们决定设置的.注意同步频率和延迟(trigger control).通常camera频率比较低. 4500设置的是曝光时间,用100000相除就是频率.