我的想法是通过触发器同时触发4500和Camera Link口的工业相机进行采集,关于连接方面看的很迷迷糊糊
因为给的实例是IEEE口的工业相机,以前没有做过电路方面的东西所以不知道理解是不是正确,
在之前做双目的时候是工业相机受图像采集卡控制,然后外部触发器给一个高电平给采集卡,采集卡就可以捕捉一张照片。
看完说明书,
我想着
在硬件连接方面:触发器的高电平线和低电平线分别与J11其中一组的TRIG1_IN_CON和地线相连
此外触发器的电压可调,3.3V应该可以吧?
在上位机控制方面:烧入固件后,采用pattern sequence模式,选择External Trigger,调好和触发器一致的频率
这些调好以后给触发信号就可以控制投射以及拍摄了?
期待并谢谢热心的TI及Wintech员工的回答