您好,我想把这个软件剪裁,只重载实现其中的一些功能,在使用的过程中,我对Pattern Sequence 中的Sequence Settings中Video port的使用,有很大疑惑。我向使用Flash的设置过程一样,去设置使用,图片来源是DLP Nirscan 模块中使用命令行load的几张图片,但是在经过如附件中所示的设置后,只能在最后一张图片循环显示,但我想要的效果是,所有load的图片都能循环显示。我不是很清楚这是什么原因。麻烦您帮忙解释一下。
如果我的图片源的加载方式不正确,也烦请您告诉我一下,正确的图片加载方式,DLP LightCrafter 4500的用户使用说明,我已经看了,但是感觉上面只是说了下video port和flash这两种的使用方式,但是对于video port的图片来源只是说,用the DLPC350 24-bit RGB interface ,我的板子是DLP Nirscan的板子,我把图片放到了板子上arm控制的存储单元中了,我想了解一下,该怎么操作才能把待显示的图片,使其循环显示,并可以随时暂停和开始,谢谢了