一般是使用双节串联降压到5V给系统供电。
我有一款产品,因为是使用micro接口给机器供电,电池选用了并联的电池。就是单节电池电压的意思。调试中,直接用直流稳压电源,加电给DLPA2005的VINL输入电压需要调到3.8V光机才能被点亮(稳压电源限流设置的5A),电容已经加得足够多了,开始两个22UF电容需要4.5V才能点亮。用的代理商给的flash程序,点亮时测量39mR的电阻电压为97mV。
不能被点亮时表现为红灯闪烁一下,测量看是DLPA2005关闭了光机的那几组电源,是DLPA2005判断到电压低了不足以工作吗?但是外围又没有其他可调整的地方了。
目前还没有使用I2C来控制寄存器。看DLPA2005规格书中的7.3.7 Transient Current Limiting中有提到,上电时红灯会引起电流尖峰,不知道是否与这个有关系?ILIM[3:0]这个寄存器是在用TI的软件生成FLASH的程序中配置的吧?
生成FLASH的程序的这个配置软件可以提供一下吗?