pad3000的上电时序,在Reset 信号出现后,时序都是正常的。 就是PAD3000的 10V 18V -14V没有输出。 3435的SPI FLash 数据和时钟都有观察到波形,感觉程
序应该有跑, DMD排线没有做阻抗 也没有走差分,不知道是不是这里的原因? PAD3000的这几个电压,是不是需要3435程序启动后,通过SPI1和PAD3000通讯来
设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
pad3000的上电时序,在Reset 信号出现后,时序都是正常的。 就是PAD3000的 10V 18V -14V没有输出。 3435的SPI FLash 数据和时钟都有观察到波形,感觉程
序应该有跑, DMD排线没有做阻抗 也没有走差分,不知道是不是这里的原因? PAD3000的这几个电压,是不是需要3435程序启动后,通过SPI1和PAD3000通讯来
设置?
参考http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3435.pdf
第48页启动顺序.
核对able连接, DLPC3435是否没有检查到DMD, 系统不会输出电压.