您好!
实验要求用一束激光和DMD来产生空心光束、或者光栅结构。我大概翻阅过GUI自带的图片,都没有这种形状。恩......所以请问该怎样形成自己设定的任意的形状呢?是要编程还是自己用什么东西画一幅图再载入呢?可能的话希望您能详细解答一下,因为用户手册、编程手册什么的我没有怎么看明白(我实在是个菜鸟┭┮﹏┭┮)。
在此表示万分感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
实验要求用一束激光和DMD来产生空心光束、或者光栅结构。我大概翻阅过GUI自带的图片,都没有这种形状。恩......所以请问该怎样形成自己设定的任意的形状呢?是要编程还是自己用什么东西画一幅图再载入呢?可能的话希望您能详细解答一下,因为用户手册、编程手册什么的我没有怎么看明白(我实在是个菜鸟┭┮﹏┭┮)。
在此表示万分感谢!
1. DMD就是Reflective Diffraction Gratings,参考 http://www.ti.com/lit/wp/dlpa037/dlpa037.pdf
因此针对具体整型,需要设计不同的空间滤波.
2. 不同滤波(空间调制)波型,需要加载不同的图案.参考上面的过程设置.
1.按照这个步骤即可.要按照你们需求绘制.
2. http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu028
额......您觉得您回答了我的问题了么?就不能直接告诉我吗?经过这几次提问我已经问得够具体了,烦请给我指明好不好,我只是想找个给它编程的软件,您给我发个链接还是GUI的安装包,操作界面还是GUI....不好意思,请问您认真看过我的问题了吗?!
我只是买了贵司的产品想要求一个直接的编程界面,而不是像学生问老师问题似的老师只给个轻轻的“点拨”让人去“悟”!!
不好意思,是我太蠢了,一直找不到该用什么东西来给它编程,但是也是你们网站的问题,为什么不把所有的资料都放在器件的购买界面上,看你在别的帖子里也是东一茬西一茬得在各个地方找东西发链接,估计你也麻木了....只是一个建议,希望完善网页,采纳与否没有关系,也许只是我英文太差没有找到而已。
最后,希望您认真、细致地回答我的问题,我不想再在这个问题上花无用的时间了。
谢谢!
请问您电话如何联系?dmd下载pattern是通过一个图片来控制的。没有一个特别简单的办法来控制单个dmd微镜。我们尝试让您先试用如何来简单操作。然后再深入使用的。
1.若要对DMD每个面元编程操作的话,是否要下载专门的编程软件?若有,有哪些?要从何处获得?
我们提供了GUI控制软件包.是基于QT写的GUI界面(软件代码全部开放的).
http://www.ti.com/dlpc900ref-sw-v300
开发工具是QT,很普遍的.
您在其他帖子里给出的“qt-everywhere-opensource-src-5.1.1”是不是就是要下载的编程软件?
这个与QT官网上的Qt有什么区别?官网上的Qt是否适用?
对的.和QT是一样的.
2.其他帖子里说的“SDK”指什么?
要从何处获得?
它有什么作用?
且该如何使用?
上面的就是SDK的软件包, 还包括DLP lightcrafter 6500 EVM,这个你已经购买的.
API在 http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu018
使用指南在
http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu028