目标系统DLP2000EVM。用外置MCU的IO已经能够实现IIC发送指令,可以修改数据源(可以从启动画面修改到测试画面,调整测试画面种类等等),但无法修改LED电流和画面翻转功能。经查阅数据手册后发现需要按照一定的流程来进行修改,但按照流程进行后所作修改依旧无法生效。现怀疑是不是这种修改要在有视频流存在的前提下才能生效?还是有什么细节要求没注意到?
附手册和代码截图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目标系统DLP2000EVM。用外置MCU的IO已经能够实现IIC发送指令,可以修改数据源(可以从启动画面修改到测试画面,调整测试画面种类等等),但无法修改LED电流和画面翻转功能。经查阅数据手册后发现需要按照一定的流程来进行修改,但按照流程进行后所作修改依旧无法生效。现怀疑是不是这种修改要在有视频流存在的前提下才能生效?还是有什么细节要求没注意到?
附手册和代码截图:
经过进一步的查找阅读,终于解决了电流设置生效的问题,即 设置LED电流后需要在 ICP command寄存器(IIC地址:0x38)里面写一次电流更新命令 0xD3 才能让DLP2607将配置发到PAD1000,最终让电流修改生效……
就剩下画面翻转无法生效的问题了。
您好!
感谢您使用TI的DLP产品。
正如您的截图所示,建议您在修改flip后重新发送image,或者修改一张image,看是否有效。