TI的工程师及论坛的工程师们:
你们好!
我2016年6月于闻亭购入一款DLP9500UV,使用用途为3D打印,配套光源波段365nm,光源额定功率14mw/cm^2,使用功率为其15%。2018年12月10日使用时出现故障,DMD芯片中心区域模糊,导入图片可显示,但投射图案中心部分缺失。请问是什么原因,是否有途径可维修?望解答,不胜感激!
祝您工作顺利!
YUE Wang
2018.12.11
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的工程师及论坛的工程师们:
你们好!
我2016年6月于闻亭购入一款DLP9500UV,使用用途为3D打印,配套光源波段365nm,光源额定功率14mw/cm^2,使用功率为其15%。2018年12月10日使用时出现故障,DMD芯片中心区域模糊,导入图片可显示,但投射图案中心部分缺失。请问是什么原因,是否有途径可维修?望解答,不胜感激!
祝您工作顺利!
YUE Wang
2018.12.11
您好!
首先非常感谢使用TI的DLP产品,非常遗憾碰到这个问题。TI的DLP芯片是一款高可靠性的MEMS芯片,在工业应用中同样得到广泛的应用以及稳定的性能。
针对这个问题:
1. 请问您使用的DMD的有效面积是多少?是使用整个DMD还是部分?该款DMD在365nm波长下最大支持的光功率密度为2.5W/cm^2.2.在使用的时候需要严格控制DMD的温度,尤其是背部TP1以及内部array的温度,具体请参考DLP9500UV datasheet
3. 请问在DMD不曝光的时间,您对DMD是执行什么样的操作?TI推荐客户在DMD不曝光的时间依旧执行50/50 duty cycle的工作以保证最好的性能和life time。
针对维修途径:
TI为DLP产品提供了一年的质保期,但是只是针对直接购买DLP的客户,您的这个情况,请联系供应商看是否有其他维护途径。
谢谢,希望这个回答可以帮助到您。
您好!
2.温度方面由于没有温控系统,所以不知道实际使用过程中的实际温度是否超过说明书要求的温度;
DMD芯片对于温度有严格的要求,尤其是在UV光下需要特别注意。
3.在不曝光的时间,DMD处于断电状态。
DMD处于断电状态是指将整个DMD系统都下电吗?还是只Float状态?TI强烈推荐DMD在不曝光的状态下始终保持DMD工作在50/50的duty cycle状态下。
请参考
维修方面:供应商不提供维修服务,请问TI准备可以提供维修服务吗,维修费自付?
DMD是复杂的MEMS芯片,有非常复杂的工艺通常不推荐客户维修。
谢谢