你好,我是通过mini-HDMI线连接电脑与DLP4500,图片很多,无法烧入闪存中,如果使用video mode 模式或者选择pattern mode下 pattern source 中选择video port,如何才能输出触发信号给相机采集,触发模式中提到的vsync具体是指什么内容,需要什么线或者连接哪个引脚,被困扰很久,望详细解答,十分感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VSYNC Pattern Trigger Mode可以实现从Parallel/FPD-Link接口输入视频信号(对应到EVM上就是从HDMI输入,EVM上的TFP401芯片会将其转换为Parallel信号输入到DLPC350中),并以pattern的形式投影出来,然后通过Trigger out信号实现触发相机拍照以及同步的功能。
具体来说可以按如下步骤完成:
1)接入HDMI Cable,连接Trigger Out触发信号到相机,相机配置为适当的模式,具体连接方式请参考如下文档:
http://www.ti.com/lit/an/dlpa036b/dlpa036b.pdf
2)使用GUI配置EVM为Pattern Sequence模式,并在Sequence setting中悬着Vsync
3)配置Pattern Sequence,具体步骤与Internal Pattern模式相同,可以参考3.3.1.1 Pattern Sequence Example章节:
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011f/dlpu011f.pdf
4)配置Trigger out信号(延迟,极性等)
5)投影pattern,可以检查是否有trigger out信号输出
谢谢
您好!
1.纵向压缩是因为DMD的菱形像素造成的,具体请参考如下FAQ的12条:
https://e2echina.ti.com/question_answer/dlp_mems/f/106/t/168328
2.图像的上下部分错误可能是因为pattern sequence的配置与实际输入的video的帧率不符合造成的。
谢谢