1)系统为DLP4710+DLPC3439+DLPA3005,不连接LED情况下测试发现HOST_IRQ信号一直为高,测试3439的其他信号正常,是否和不接LED有关,能否不接LED也正常使用?按照时序测试RESET为高电平?
2)dlpa3005上电后发现DMD的电源无输出,是否需要配置什么寄存器啊?其他小电源1.1V,1.8V,2.5V,3.3V等正常输出。
3)DLPC3439是否有启动方式选择?在一篇文档中发现有个EXT_BOOT_EN,但是未发现有该硬件引脚啊?是寄存器吗?也未找到
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1)系统为DLP4710+DLPC3439+DLPA3005,不连接LED情况下测试发现HOST_IRQ信号一直为高,测试3439的其他信号正常,是否和不接LED有关,能否不接LED也正常使用?按照时序测试RESET为高电平?
2)dlpa3005上电后发现DMD的电源无输出,是否需要配置什么寄存器啊?其他小电源1.1V,1.8V,2.5V,3.3V等正常输出。
3)DLPC3439是否有启动方式选择?在一篇文档中发现有个EXT_BOOT_EN,但是未发现有该硬件引脚啊?是寄存器吗?也未找到
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。
您好!
请从如下链接下载:

其中包含了DLPC3479的API
Best regards
您好!
1、在external patterns模式下,一插上HDMI接线,DLP上就投影出了电脑屏幕,投影出来的像不闪烁,但是一旦在软件界面设置了曝光时间,黑暗时间后,再点击了set,DLP上投影出来的图像就一直不停的闪,这是什么原因? 正常使用external patterns模式进行的投影都会有这样的闪烁吗? 这感觉不太像一个正常的投影。
->插入HDMI Cable并且有数据输入的情况下,系统会自动进入video模式,此时的EVM就是一款投影仪。配置为External pattern模式以后,会根据具体的配置,以及输入的视频数据来投影pattern,可能看起来会闪烁。
2、internal patterns模式下,只能产生结构光到DLP上显示出来吗? 有没有办法,让我们用户自主编程,让用户想要的灰度图像或二值图像,写入到flash里,根据外部trigger in的触发,显示灰度或二值在DLP上显示? 是否有这样的编程接口,可以用户编程实现?
在internal pattern模式下,投影的就是flash中的pattern,用于需要先将pattern数据写入到flash中再投影。在该模式下可以使用外部的trigger in也可以使用内部的,在使用外部的trigger in的情况具体请参考DLPC3479数据手册。
Best regards
您好!
针对您的问题:
1、 刚才问题中提到的第二项,internal pattern模式下,投影的就是flash中的pattern,但是这个pattern不是用户实际写入的pattern吧? 我写了二值的图像,是二维的,行列都各有信息,但是投影出来的只是一个一维的,要么全是横条纹,要么全是竖条纹。是否有办法,让flash中的存入的pattern是我们想要的二维图像数据?而不是单一的全是横或竖条纹?
->该pattern是用户写入的,只是在Internal pattern 模式下只支持1D的pattern,也就是说只支持1维的,请参考DLPC3479数据手册或者如下FAQ

DLP4710EVM这个套件中,我们不需要光路系统,我们是否可以把光路系统拆掉,只保留电路板和DLP4710的显示板,这样拿来做实验可以吗? 我们不需要三色光,只需要用DLP4710芯片上的图像即可,是否可以拆掉光路使用? 会不会导致系统无法正常工作?
->如果不连接LED会造成PMIC开路保护无法启动
Best regards