hi
如图,我现在在用DLP3010_LC EVM配合GUI做结构光条纹投影,目前有制作6个pattern set,每个pattern set里面有6张8bit的条纹图片,然后按照上图的设置点击Run Continuously顺序依次投影条纹图片,但是目前发现系统只是在循环投影Pattern Set(1)里面的六张8bit的图片,其它Pattern Set里面的图片不会投影,我的目的是6个pattern set里面的共36张8Bit的条纹图片依次投影,请问如何解决上述问题?
对了,有时还会遇到这种报错的情况,提示最小曝光时间是0,可是我明明已经设置了曝光时间是50000了,而且Pre-exposure和Post-exposure的设置也是满足要求的,那么为什么会提示这种报错呢?
以上,请帮忙回答下,期待您的回复,感谢。