This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4710 WITHOUT LED

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLP4710LC, DLPA3005, DLPC3479, DLPA3000, DLP4710EVM-LC

DLP4710 LC套件,在使用的过程中,不需要内置的光源,如何去掉这三个光源? 目前去掉LED,就无法正确投影图像。 是否可以通过在硬件上对PMIC管理芯片的反馈引脚做一定处理,如R595这个电阻的输入信号给特定信号,以避免外接光源? 还是在软件上,可以更新固件,不让PMIC检测LED开路的问题?

  在英文论坛搜到相关回答,但是找不到固件的资源和下载路径:

 

For the DLPC3479 chipset we allow multiple options (single option at a time).

you can pick any one below option depends on your requirement and design.

We could provide you the firmware based on your need :

1. No LED connected to DLPA3005

2. Any one LED connected to DLPA3005

3. Any two LEDs connected to DLPA3005

这是否是软件的一种解决办法?

谢谢!

  • 您好!

    首先DLPA3005/3000的PMIC芯片是必须的,因为除了作为LED驱动以外,其还需要给DLP4710LC和DLPC3479供电。

    如果您不需要使用DLPA3005/DLPA3000作为LED驱动,有两种方式。

    1.硬件上,直接不接LED但是需要接一个替代的负载。

    2.软件上,需要定制化固件,请直接私信给我需要的配置,包括PMIC、Option等。

    Best regards

  • 收到,感谢您的答复。 针对您的答复几个疑问:
    1、硬件的修改方式,是在哪里接一个替代的负载? RGB三个LED接插件的位置吗?加怎样的替代负载?
    2、软件的定制化固件,我们买的是DLP4710EVM-LC, DLP018 Rev B,在这基础上只需要去掉LED驱动即可,不检测是否外接LED。
    另外两个方法是二选一吗? 哪种改动最小? 麻烦您都告知一下,我们衡量选择哪种方法,我的邮箱号:274120810@qq.com,非常感谢!
  • 您好!
    固件已经发送,请查收。
    是二选一,但是推荐使用提供的固件。硬件上不需要做任何修改,只需要更行固件即可。
    Best regards
  • 问题已解决 非常感谢!
  • 你好,我想请问一下;外挂假负载的方式,需要选择怎样的负载?有计算的依据吗??

x 出现错误。请重试或与管理员联系。