Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP3010LC, DLP4500
您好,我正在使用DLP3010EVM-LC,我想请问怎么控制dmd显示一系列二维1-bit(黑白)图像,大概2000张。我希望每张图像显示的时候会有一个output trigger,以便相机同步捕捉这个图像。
我一开始用HDMI线将DLP和电脑连在一起,可是这样就不能控制显示图案和触发的同步。可是Light control模式下的internal pattern只能显示一维图案,但我想显示二维图案。请问DLP3010有没有像DLP Lightcrafter 4500那样的pattern sequence模式呀?
还有如下问题:
1. 请问我需要将图案烧录到flash里吗?如果需要的话应该怎么做呢
2. 我用跳线连接了J11的Pin2和Pin3以达到3.3V的输出电压,但是用示波器显示J4的trigger out波形时,仍然只显示156mV