Other Parts Discussed in Thread: LM3409
您好:
最近在评估基于DLP5530芯片组的HUD产品,学习了DLP5530PGUQ1EVM评估板,问题汇总见附件,麻烦帮忙解答一下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
最近在评估基于DLP5530芯片组的HUD产品,学习了DLP5530PGUQ1EVM评估板,问题汇总见附件,麻烦帮忙解答一下,谢谢!
这个设计很成熟按照参考设计即可。需要联系TI工程师,因为最后需要有HUD温度补偿。
1 . 对
2.
3. 调整风扇速度。(输出电压)
4. 更高分辨率的实现请联系TI工程师沟通。
5. 存储DLP固件配置信息。
7. SPI,参看SPI 控制命令。www.ti.com/.../dlpu041
8. 严格按照规格书时序来。
9.输入电压保护,这个修改需要你们评估测试评估。
10. 适配LED的驱动电压,更改需要测试。
11. 较小纹波电流和拖尾
12. 保存校准数据,后面改用其他方式,按照参看设计来即可。
13. 和投影类似。分时。
14. https://www.ti.com/product/TMP411-Q1
15. 这个是进入boot和正常运行的选择。
你可以测试,现在其他客户使用的是can转SPI量产.没有I2C量产的.