Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, , DLPC3430
我们对于按照以下步骤做的设计:
1、我们按照参考设计,做了8层盲埋孔,3mil线宽工艺的DLPC3433+DLPA2000 的驱动板
2、主控输出MIPI DSI,由DMD端显示
3、不接入DSI时,通过MCU下发DLPC3433,可以正常驱动显示“马赛克”图案,证明DLPC3433除了DSI部分,其余是正常的
4、接入DSI后,DMD正常显示DSI画面
问题出现:
部分板子以上步骤正常,有部分板子,在无法实现第4步,始终无法显示系统输出的DSI,接入后,仍然是马赛克图案。
我们可以确保我们输出的DSI没有问题,因为正常板子是可以输出完整的DSI视频信息,同时我们是同一批生产的板子,目前出现不一致的情况。
请求帮助:
分析DLPC3433部分DSI失效的原因,以及改进的措施