This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3433: 部分板子出现不显示DSI,请帮忙分析出现的原因以及规避措施

Part Number: DLPC3433
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, , DLPC3430

我们对于按照以下步骤做的设计:

1、我们按照参考设计,做了8层盲埋孔,3mil线宽工艺的DLPC3433+DLPA2000 的驱动板

2、主控输出MIPI DSI,由DMD端显示

3、不接入DSI时,通过MCU下发DLPC3433,可以正常驱动显示“马赛克”图案,证明DLPC3433除了DSI部分,其余是正常的

4、接入DSI后,DMD正常显示DSI画面

问题出现:

部分板子以上步骤正常,有部分板子,在无法实现第4步,始终无法显示系统输出的DSI,接入后,仍然是马赛克图案。

我们可以确保我们输出的DSI没有问题,因为正常板子是可以输出完整的DSI视频信息,同时我们是同一批生产的板子,目前出现不一致的情况。

请求帮助:

分析DLPC3433部分DSI失效的原因,以及改进的措施