Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLP4710, DLP4710LC, CSD17309Q3
TI攻城狮,您好,
我司自研板卡 DLPC3479+DLPA3005,DMD是4710。
DLPC3479+DLPA3005此板已量产,出现了一个问题:DLPC3479+DLPA3005+4710
两个板卡+两个DMD+两个控制板+两个相机:
1. A控制板发命令给A光机,控制A光机投光,并产生触发信号,同时触发A相机和B相机拍照,完成后暂停一会;
2. B控制板发命令给B光机,控制B光机投光,并产生触发信号,同时触发B相机和A相机拍照,完成后暂停一会;
上述两步算一个完整过程,循环进行。
问题:
有的设备没有问题,一直正常。
有的设备在刚开始时都是正常,当进行一定时间后(多长时间不定,有时候时间长,有时候时间短),其中一个板卡不投光了,不断电情况下,USB接口改连到PC机上,用4710上位机软件,USB正常连上,但是操控不了光机投光。操作界面中点击各个界面中的get按键,都能得到光机信息,说明光机和电脑正常通讯,在触发界面点击Run Once,I2C信号能量到波形,点击一次出现一次,TRIGGER_OUT2也能量到触发波形,但是就是不投光。此时量3005的各路电压输出,发现VOFS、VBIAS、VRST这三路无输出,其他电压都正常。PROJ_ON、PAD_RESETZ、PARKZ(INTZ)也正常。
请问这种情况是哪里出了问题?还请帮忙分析分析!