This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP3010: 使用DLPC3478控制DLP3010能否达到DLP3010LC的刷新速度

Part Number: DLP3010
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, , , DLPC3438

DLPC3478 具备 内部 1D显示功能,

按照官方推荐的是 DLP3010LC进行配套使用,

现将DLP3010LC换成DLP3010,是否还可以1D投影,以及2500Hz的刷新率?

-------------------------

以下内容来自DPLC3478数据手册 

1 特性
适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的显示和光控
制器

光控制特性
针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
可编程曝光时间
高达 2500Hz1 360 Hz8
高速图形速率

可编程 2D 静态图形
内部图形流模式支持简化的系统设计
不再需要视频接口
通过闪存存储超过 1000 个图形