This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3478: DLPC3478的 Display模式 和 Light Control 模式,在DMD微镜的控制上的本质区别是什么?

Part Number: DLPC3478
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3438

我们都知道,Display模式一般用于投影显示,Light Control 模式用来做3D打印或3D扫描。但是为什么会有这两种模式的区分?Display模式用于3D打印或3D扫描可行吗?在DMD微镜的控制上的本质区别是什么?

谢谢!

  • DLPC3478主要推荐是工业DMD微镜精确控制,高可靠性,投影是DLP的基本功能。

    如果是消费电子应用主要推荐DLPC3438.

  • 这里说的“DMD微镜精确控制” 有更详细的资料吗?

    我目前知道Light Control 模式会严格根据每个像素的灰度值来控制点亮的时间,以灰度 255->0 的顺序依次投影,灰度255的点亮时间最长,以达到精确的灰度值。

    Display模式主要是为了给人眼睛看,是不是这种模式下对DMD微镜的控制主要追求帧率而不是精确?这种模式下的DMD微镜控制逻辑是怎么样的?

  • 参考https://www.ti.com/lit/gpn/DLPC3478

    第27页开始描述:

    display mode通常是基于VESA标准显示视频流

    Pattern mode通常是基于内外步触发的图片

    参考DMD精确到单个微镜的控制:

    DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B)

  • display mode 和 External Pattern Mode  都是使用24-bit RGB Parallel 等接口传输视频流到DLPC进行显示,所以在DLPC3478的pdf 第27页 里 我没看出来他们之间有什么显示上的差别。是不是有什么我没注意到的地方,麻烦指出来。

    但是从DMD 101 这份资料里,我看到了mirror clocking pulse modes 有四种模式,是不是因为Pattern mode采用Global mode而 Display 采用了Single block mode等?

  • display mode:比如60HZ,每秒同一个图片刷新60次;这些通常是VESA标准。

    pattern mode: 比如60HZ,是每秒可以60张不同patterns(每张单独同步),通常是曝光时间,表示一个pattern可以持续显示多久。可以根据需要调整。

  • 我的问题可能没有表达清楚,我是想问:

    为什么DLPC3438没有DLPC3478的External Pattern Streaming Mode 、Internal Pattern Streaming Mode等模式?

    DLPC3438的投影功能和DLPC3478的External Pattern Streaming Mode有什么区别?

    DLPC3438的投影功能和 DLPC3478的External Video Mode是一样的吗?

    DLPC3478的External Video Mode和External Pattern Streaming Mode有什么区别?

  • 为什么DLPC3438没有DLPC3478的External Pattern Streaming Mode 、Internal Pattern Streaming Mode等模式?:这是两个产品,价格不一样,产品定位不一样。一个是消费电子,一个工业应用,对应DMD的产品规格不一样。

    DLPC3438的投影功能和DLPC3478的External Pattern Streaming Mode有什么区别?: DLPC3478 External pattern stream mode; 速度(或者曝光时间可调整, DLPC3438基本就是50HZ,60HZ VESA标准)

    DLPC3438的投影功能和 DLPC3478的External Video Mode是一样的吗?

    DLPC3478的External Video Mode和External Pattern Streaming Mode有什么区别?: DLPC3478 External pattern stream mode可以看成 internal pattern 的延续(因为internal pattern的pattern数量有限且不可及时更新(FLASH大小读写时间)。external pattern streaming mode 通常需要前面接FPGA触发,可以使用大容量DDR来缓存PATTERN。

    DLPC3478的External Video Mode是RGB数字接口,满足VESA标准。同一个图片刷新一定时间

    DLPC3438和DLPC3478的本质是DMD sequence 控制逻辑不一样。

  • 感谢解答。DLPC3438的 Parallel并行总线的输入帧率可以达到120hz,但是您说VESA标准的帧率只有60hz,意味着即使输入帧率达到120hz,DLPC3438的投影也只有60hz ?

  • VESA有120HZ, 3D就是的。

  • 我们知道,DMD微镜在工作时,只有on off状态,也就是只有0 和 1,External Video Mode模式时,微镜是如何通过0和1的控制来表示0-255的灰度值的呢? 这个跟VESA标准没有关系吧?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。