This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考https://www.ti.com/lit/gpn/DLPC3478
第27页开始描述:
display mode通常是基于VESA标准显示视频流
Pattern mode通常是基于内外步触发的图片
参考DMD精确到单个微镜的控制:
DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B)
display mode:比如60HZ,每秒同一个图片刷新60次;这些通常是VESA标准。
pattern mode: 比如60HZ,是每秒可以60张不同patterns(每张单独同步),通常是曝光时间,表示一个pattern可以持续显示多久。可以根据需要调整。
我的问题可能没有表达清楚,我是想问:
为什么DLPC3438没有DLPC3478的External Pattern Streaming Mode 、Internal Pattern Streaming Mode等模式?
DLPC3438的投影功能和DLPC3478的External Pattern Streaming Mode有什么区别?
DLPC3438的投影功能和 DLPC3478的External Video Mode是一样的吗?
DLPC3478的External Video Mode和External Pattern Streaming Mode有什么区别?
为什么DLPC3438没有DLPC3478的External Pattern Streaming Mode 、Internal Pattern Streaming Mode等模式?:这是两个产品,价格不一样,产品定位不一样。一个是消费电子,一个工业应用,对应DMD的产品规格不一样。
DLPC3438的投影功能和DLPC3478的External Pattern Streaming Mode有什么区别?: DLPC3478 External pattern stream mode; 速度(或者曝光时间可调整, DLPC3438基本就是50HZ,60HZ VESA标准)
DLPC3438的投影功能和 DLPC3478的External Video Mode是一样的吗?对
DLPC3478的External Video Mode和External Pattern Streaming Mode有什么区别?: DLPC3478 External pattern stream mode可以看成 internal pattern 的延续(因为internal pattern的pattern数量有限且不可及时更新(FLASH大小读写时间)。external pattern streaming mode 通常需要前面接FPGA触发,可以使用大容量DDR来缓存PATTERN。
DLPC3478的External Video Mode是RGB数字接口,满足VESA标准。同一个图片刷新一定时间
DLPC3438和DLPC3478的本质是DMD sequence 控制逻辑不一样。