This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4710EVM-LC: 不能显示splash图像

Part Number: DLP4710EVM-LC
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005

EVM无法使得splash图像输出,EVM上的指示灯具体过程是:

INTZ灯灭掉,S_IRQ灯亮;D56灯(应该是RESETZ信号指示灯)闪烁一下后灭掉;S_IRQ灯灭掉;D56灯(应该是RESETZ信号指示灯)闪烁一下后灭掉;INTZ灯亮起;

S_IRQ闪烁过而M_IRQ没有亮起来过,应该是有问题的。非常小心的测试了下FPC连接器的管脚,发现无Master的高速信号输出,但是slave的高速信号输出是有的;

监控几个电压信号发现了下图:每个通道的含义是:

VBIAS是18V的DMD驱动电压,INTZ和RSTZ(即RESETZ)都是来自DLPA的信号,WD是DMD_LS_WDATA信号(事实上只拉高了214ms就拉低再也没有数据了)。

请问这种splash图像不能输出可能是什么原因呢?下一步的排查方向贵司是否有建议呢?

  • 只是不能输出splash吗?应该是所有的图片都无法输出吧?LED是否出光?在没关机正常状态小,resetz应该一直保持高电平,如果电压都正常,为何RESETZ的灯会灭掉?在供电正常后,HOST_IRQ就应该亮起,你可以测试一下是master flash的pin脚是否有clk,data传输,判断一下是否有读flash

  •  

    只是不能输出splash吗?应该是所有的图片都无法输出吧?:是的,都无法显示。事实上GUI无法与EVM连接了。
    LED是否出光?:LED不出光
    在没关机正常状态小,resetz应该一直保持高电平,如果电压都正常,为何RESETZ的灯会灭掉?:
    电压不正常,可以看到几个电压在LS_CLK,LS_WD等信号输出断开一段时间后也拉低了,几个电压应该不是导致问题的最初始原因;
    master flash的pin脚是否有clk,data传输:有的

  • 请问你对EVM板做了什么修改,是否拆机,更换过某些地方?

    正常来说,电压正常后,resetz拉高,host_irq拉高,这个时候才会去读flash,如果host_irq没有拉高,却检测到了flash有读数,这点很奇怪。

    Flash正常后才会去和DMD通信。你可以按这个逻辑好好检测你的时序。

    intz在上电之初就会被拉高,检测到掉电才会拉低。建议你对照一下DLPA3005的时序也测量一下。