Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005
EVM无法使得splash图像输出,EVM上的指示灯具体过程是:
INTZ灯灭掉,S_IRQ灯亮;D56灯(应该是RESETZ信号指示灯)闪烁一下后灭掉;S_IRQ灯灭掉;D56灯(应该是RESETZ信号指示灯)闪烁一下后灭掉;INTZ灯亮起;
S_IRQ闪烁过而M_IRQ没有亮起来过,应该是有问题的。非常小心的测试了下FPC连接器的管脚,发现无Master的高速信号输出,但是slave的高速信号输出是有的;
监控几个电压信号发现了下图:每个通道的含义是:
VBIAS是18V的DMD驱动电压,INTZ和RSTZ(即RESETZ)都是来自DLPA的信号,WD是DMD_LS_WDATA信号(事实上只拉高了214ms就拉低再也没有数据了)。

请问这种splash图像不能输出可能是什么原因呢?下一步的排查方向贵司是否有建议呢?