Ti工程师,您好:
目前是硬件方案3439+IT6801,IT6801输出RGB888信号(24bit)至双3439。
目前测试发现如下问题:
如果给光机输入的HDMI信号是RGB565(16bit),会发现图像像素的亮度有异常,比如像素该亮的地方暗了,
猜想可能是像素的字段对应有问题。
所以请Ti工程师确认以下问题:
1.如果给的HDMI源输出是RGB565,会在HDMI中表示它是RGB吗,光机会如何处理这16bit?
2.是不是IT6801收到信号后会把RGB565(16bit)t转换为RGB888(24bit)然后给到双3439?
3.看3439规格书介绍,3439确认是支持输入RGB565信号吗?
如果确认支持,意思是不是3439的硬件IO线只需要连接PDATA 0-PDATA 15,
然后在软件更改Write External Video Source Format Select,
然后3439内部会自动转换成RGB888,dmd就能正确显示?



4.如果我的第三点理解没有错,假设想正常的使用RGB565(16bit),
目前我的硬件方案是是hdmi那边不支持,需要更改hdmi芯片及Io pin连线才能使用?