我们想买DLP LIGHTCRAFTER开发板用作开发使用,请问是不是需要另外购买电源及连接线?还有就是,在开发过程中,能不能不适用开发板自带LED光源而使用我们自己的光源呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们想买DLP LIGHTCRAFTER开发板用作开发使用,请问是不是需要另外购买电源及连接线?还有就是,在开发过程中,能不能不适用开发板自带LED光源而使用我们自己的光源呢?
你好。请问你想买哪一款Lightcraft开发板?目前我们有LightCraft 2010、3010、4500、6500等多款EVM套件,对应DLP不同的芯片组。通常LightCraft EVM Kit不包含电源适配器,需要另外购买。理论上来说,可以更换LED光源。不过需要注意不同LED灯的Vf、电流等参数,是否和板子的驱动能力相匹配。
您好,我们购买的是对应DLP3000的开发套件。如果需要另外请问应该购买哪些配件?还有就是我们能不能脱离原LED光源,另外提供某一恒定光源,也不需要开发板上的驱动和电流电压。
lightcrafter 3000(5V)和4500(12V)的电源线都是很普遍的.
http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter
你可以在estore中找到详细介绍.https://store.ti.com/DLPLIGHTCRAFTER-DLP-LIGHTCRAFTER-Evaluation-Module-P2788.aspx
连接线如果是 miniHDMI,你另外购买. Camera同步触发,可以按照指南很快制作出来的.http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/technical-documents.page?familyId=1742&docCategoryId=1
如果您要使用你们自己的LED光源是可以的,但是要清楚你们LED光源的驱动电流和功率,以面烧毁.
许多人在更换光源和使用半导体激光器件的.
1.你们需要购买mini HDMI线(里面是DVI协议);
2.如果你们要使用camera触发,需要制作同步触发线,参考文档资料:
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/technical-documents.page?familyId=1742&docCategoryId=9
3. LightCrafter 3000驱动板现在可以驱动1A(j2连接插座通常没有焊接)和2A(J9插座, max. 5.5V)的确LED;(软件可以调整,参考文档资料http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter: DLP® LightCrafter™ User's Guide (Rev. E) )
4.你们要移除LED模组,参考文档资料:
To remove the light engine follow this procedure:






TI技术工程师,您好!
已经购买DLP LightCrafter, 型号是TMS320DM365, 现在用miniUSB数据线和PC机相连,电源线已经正确插上,红灯和绿灯亮,但是PC机并没有识别到新的硬件设备,即使安装TI官方网站上得固件后,计算机仍然无法识别到DLP LightCrafter 3000。请问如何接线可以让计算机通过数据线识别到DMD M365,谢谢!
请按照http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter:
第18页,根据你们是XP还是WIN 7系统配置.
你好。我是对这个系统的初学者,我也不能connect设备。我已经按照给的文献,把驱动程序下完了,但是还是不能连接上去。希望你可以帮我解答一下,谢谢了。