Part Number: DLPC3479
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, , DLPA3005, TIDA-080005
您好!
我司采用【DLPC3479+DLPA3005+DLP4710LC】方案,参考EVM设计【EVM TIDA-080005】自己设计的光机,除了MCU更换为STM32系列的,DLP部分仅改动为单红光通道,其它不变。目前采用TI官方固件【FWSel_DLPC3479_DLPA3005_pm2_i2c0x36_v8p1p1_RED_LED_ONLY】。
问题如标题所述,我司开发的光机在使用过程中,无论是由外部MCU模拟上位机GUI发送runonce IIC指令给3479投图,还是GUI勾选Trigger In Enable,通过外部输入触发3479 3DR信号引脚投图,在连续多次重复投图后,光机均不能投图了,GUI连接正常,Get information获取正常,同时投测试图案正常,但就是runonce无反应。不过投Splash很可能会变成Poewr off,Connected状态,断电重启后或Proj_On断电再上电,光机又恢复正常投图了,再进行连续投图又会复现以上的问题。
我们在论坛上也发现了很多与我们相似的问题贴,例如DLPC3479: DLPC3479 + DLPA3005 + DLP4710正常投图一段时间后不能投图,重新上电才能恢复 - DLP®︎ 产品论坛 - DLP 产品 - E2E 设计支持 (ti.com)、DLPC3479: 投图时,光机偶尔出现不亮的情况 - DLP®︎ 产品论坛 - DLP 产品 - E2E
设计支持 (ti.com)、DLPC3479: PATTERN_READY signal is not going back from low to high in DLPC3479 - DLP products forum - DLP®︎ products - TI E2E support forums。我们在几个月前就遭遇了此问题,改过几次PCB,优化Layout,还是无法解决问题。
我想提问,此问题是否和3479的固件有关,如果是,后续会修复吗?