This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LightCrafter EVM pattern sequence 的问题

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

我使用过DLP4500 投影pattern sequence,首先需要用 DLP 4500 的GUI,制作24位bmp,然后随固件一起烧到DLP,即可投影。

不过,我看LCR EVM的pattern sequence 不同,我的LCR EVM DM365的固件版本低,无法测试。我想问一下,LCR evm的 pattern sequence 与 DLP4500的测试方法一样吗?

我看用户手册,好像pattern sequence 的pattern 只能选择一种特定颜色,比如R\G\B,不能选择白色,这样的话,投影灰度图像是不是只能是有色LED光?

其次,pattern sequence 能不能在外触发的情况下,实现投影。就是 外面一个触发电压,LCR EVM 投影一个pattern?

是不是可以用upload 选项把 pattern 烧到 DLP EVM 上?

谢谢!

  • 1.只能选RGB单色,不能选白色,可以更换LED为白色;

    2. 可以的.EVM J7, 参考: http://www.ti.com/lit/wp/dlpa032/dlpa032.pdf. 

    3. 可以的,使用DM365管理,参考USER GUIDE: http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter

  • 谢谢!

    关于第二点,也许我的表述有歧义。我的意思是,LCR EVM 的序列投影能不能在外触发的情况下进行,比如 先用10个pattern,构成一个pattern sequence,我用一个接插件给LCR EVM一个触发电压,LCR EVM 投影一个序列,我再给一个触发电压,LCR EVM序列中的下一个pattern,在我没有给触的情况下,LCR EVM的序列投影是暂停的。至于外面给的触发电压,可以通过一个BNC接头由NI block给。

    您给的例子是有LCR 触发CCD,而我的需求是由外电压 触发LCR。

    谢谢!

    另外,申请下载 LCR EVM的 固件bundle多次,均不成功,没有收到下载链接,不知道什么原因?

  • Light crafter 支持input trigger. J7定义是: GND, VCC, input trigger, output trigger.输入触发可以通过light crafter GUI设置的。请告知如何发给light crafter GUI 3.0 bundle software.

  • 谢谢回复

    请问light crafter GUI 3.0 bundle software. 是最新的GUI吗?这个 software bundle里面有没有包含 DM365\FPGA\MSP430等模块的固件?

    txmsszd@gmail.com

  • 这个已经稳定一年没有更新的。包含所有固件。