我使用过DLP4500 投影pattern sequence,首先需要用 DLP 4500 的GUI,制作24位bmp,然后随固件一起烧到DLP,即可投影。
不过,我看LCR EVM的pattern sequence 不同,我的LCR EVM DM365的固件版本低,无法测试。我想问一下,LCR evm的 pattern sequence 与 DLP4500的测试方法一样吗?
我看用户手册,好像pattern sequence 的pattern 只能选择一种特定颜色,比如R\G\B,不能选择白色,这样的话,投影灰度图像是不是只能是有色LED光?
其次,pattern sequence 能不能在外触发的情况下,实现投影。就是 外面一个触发电压,LCR EVM 投影一个pattern?
是不是可以用upload 选项把 pattern 烧到 DLP EVM 上?
谢谢!