| 当投射纯白光时,可以看出有明显的横向条纹伪影(如下左图) | 当投射条纹时,也存在横向条纹伪影(如下右图) |
![]() |
![]() |
我们用maltab显示出,理论上应该是一条水平线,而实际上是一种谐波。这在以前使用时,没有出现过。
这是我们DLP的参数界面

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢回复!我们的设备是 OPT-CM2000-GL-04相机和DLP LightCrafter 4500 。采集方式:DLP J14触发接口输出信号,OPT相机通过Line2线路接受信号,通过硬件触发采集(DLP先投影一次,相机再采集一次)。
我们目前遇到两种错误状况:
第一种,当烧录固件A(一帧8-bit纯白光源和12帧8-bit光栅条纹图)时,我们设置以下参数:相机的延迟触发为10ms,相机曝光为50ms,投影仪投影周期为1s,投影曝光也为1s,投影仪的trigger control为默认的187us,pattern 投影模式,出现了上述伪影状况。目前,我们通过调整投影曝光为300ms,投影周期为500ms,其它参数不变,伪影解决。设置其他投影参数就会出现错误,例如投影曝光400ms,投影周期为500ms,仍然可以看出伪影。
第二种,当我们更改参数为:投影曝光为300ms,投影周期为500ms,相机的延迟触发为10ms,相机曝光为50ms时,投影另一种固件B(仅12帧8-bit光栅条纹图),条纹无明显伪影,但是条纹的投影序列与我们设置的投影序列完全不同。我们检查了序列,重新设置.ini配置文件,依旧无法完成。奇怪的是,我们用投影仪投影周期为1s,投影曝光也为1s,相机参数不变,能实现固件B,但是该参数投影固件A会有伪影。
最终我们解决两种状况如下:
固件A -> 投影曝光为300ms,投影周期为500ms,相机的延迟触发为10ms,相机曝光为50ms
固件B ->投影曝光为1s,投影周期为1s,相机的延迟触发为10ms,相机曝光为50ms
我们在6个月前,一直使用同一个参数即可投影任意固件,最近才出现这类问题,这是否与投影仪或相机老化有关?
下方提供的相机资料
GigE面阵相机使用说明书_V2.2.2.pdf