问题1:DLPC3421的数据手册里表明适用于DLP160CP DMD的显示控制,并且支持HD 模式配置(1280 × 720 像素屏幕显示),在HD模式前端需要搭配FPGA(XC7S50-2CSGA324C4493),我们现在正在做HD模式的设计,使用
0.16DMD+振镜+DLPC3421+DLPA2005实现720P的显示,但在官网资料中未找到关于XC7S50-2CSGA324C4493的相关设计。我从哪里可以获取到
1、XC7S50-2CSGA324C4493 + DLCP3421 的原理图参考设计;
2、XC7S50-2CSGA324C4493的固件(.bit或者.bin),实现1280 × 720输入,4个640x360的子帧输出以及振镜控制的同步;
3、XC7S50-2CSGA324C4493的输入接口能否是Parallel,而不是FPD-Link;
问题2:DLPC3436前端的FPGA是XC7Z020-1CLG484I,这个FPGA是否能适用于DLPC3421来实现HD模式呢?我们希望最终能实现同一块FPGA能兼容DLPC3436和DLPC3421两种设计;
感谢你的回复,我们现在主控板的视频输出接口有MIPI DSI、LVDS和RGB并口三种,可以通过什么型号的bridge芯片转换到XC7S50可用的FPD-LINK信号呢?我看了XC7S50部分的原理图,似乎是有两路FPD-LINK信号的输入,这部分不是很明白。
您好!
FPGA 对来自视频源的 FPD Link 信号进行解码。 前端应该能够将 FPD Link 数据直接发送到 FPGA。
终端用户可以决定其应用是需要连接还是不使用所有 FPD-Link 信号。 通常、视频源的点时钟越高、将数据发送到 FPGA 可能需要更多通道。
您好,
FPD Link 是 LVDS 接口、使用的所有信号都是差分对。
否、没有 HW 使能引脚。 用户需要发送写入输入源选择并为 FPD Link 发送适当的值。 请参见随附的示例。
感谢回复,Write Input Source Select寄存器中 2h = FPD-Link or LVDS Source from XPR FPGA,可以设置为FPD-Link为输入源,
但是参考图纸内有两组 FPD-Link的输入(FPD0和FPD1),我应该怎么进行选择呢?任意一路都可以使用吗?如何去选中我需要的那一路呢?