1 . TI提供的文件中说明,pattern mode 中pat period 和pat exposure相差必须大于230μs,但是为什么两个值相等的时候没有报错,弄不明白是什么原因引起的,求解答?谢谢!
2. pattern mode下有play once 和repeat两种选择,如果选择repeat的话,repeat本身有没有时间间隔?还是按照pat period设置的情况重复执行?
3. 在pattern mode下,load了一幅固定大小平面光图案,利用internal trigger,在Timing中,Internal Trigger(微秒)和pattern Exposure(微秒)都设置为10000,选择Repeat。利用相机进行拍照,相机的曝光时间啊为1/20s,进行重复拍摄10次,发现拍摄出来的图案亮暗交替,理论上相机曝光时间是pat period的整数倍的话,重复拍摄得到的结果一样,但实际测得的图案为什么有亮暗变化????是否是有repeat的重复间隔时间引起的???谢谢!
请尽快解答,万分感谢!