This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500 pattern mode 中关于pat period 和pat exposure 问题



1 . TI提供的文件中说明,pattern mode 中pat period  和pat exposure相差必须大于230μs,但是为什么两个值相等的时候没有报错,弄不明白是什么原因引起的,求解答?谢谢!

2.  pattern mode下有play once 和repeat两种选择,如果选择repeat的话,repeat本身有没有时间间隔?还是按照pat period设置的情况重复执行?

3. 在pattern mode下,load了一幅固定大小平面光图案,利用internal trigger,在Timing中,Internal Trigger(微秒)和pattern Exposure(微秒)都设置为10000,选择Repeat。利用相机进行拍照,相机的曝光时间啊为1/20s,进行重复拍摄10次,发现拍摄出来的图案亮暗交替,理论上相机曝光时间是pat period的整数倍的话,重复拍摄得到的结果一样,但实际测得的图案为什么有亮暗变化????是否是有repeat的重复间隔时间引起的???谢谢!

请尽快解答,万分感谢!

  • 1.请参考http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu006 第57页解释:

    典型的BIT PLANE装载时间是230um; 

    2. 可以参考Case 2, 有一个overload时间; 因此Repeat时候通过同步触发保持同步;

    3.一般客户是通过Sync trigger来出发相机保证完整同步的.