This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在API门户中看到了“试用”按钮,但不知道要如何使用?
E2E原帖:e2e.ti.com/.../faq-ti-api-how-to-use-try-out-feature-on-api-portal
借助最新的 API,我们将在规格中启用Swagger 功能。 swagger 提供了"授权"和"试用"功能,在不需要编写任何代码的情况下,客户可以使用这些功能进行实际的API 调用。
在使用"授权"和"试用"功能前,您需要了解您的消费者密钥和密钥 (如果您不知道,可以联系您公司帐户的管理员)。
如该处所描述( https://api-portal.ti.com/order-api-authentication ),为了进行 API 调用,需要先生成 API 身份验证令牌,然后在调用时使用该令牌。
如何使用该功能
步骤1:在使用"试用"功能前,您必须确保使用了"授权"功能。 有关"授权"功能的更多信息,请查看这里
步骤2:单击"V"箭头展开要尝试的终点:
步骤3:单击"试用":
步骤4:输入您要尝试的任何所需或可选参数:
步骤5:单击"执行"
如果调用成功,您将在"响应"下看到 TI API 的响应。