调用API查询产品信息时报错Invalid API call as no apiproduct match found

调用任意API查询任意产品的产品信息时报错:

{"fault":{"faultstring":"Invalid API call as no apiproduct match found","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"}}}

麻烦查询下权限是否已正常开通。

谢谢。

  • Hi,

    查看到,您的 API 权限申请被拒绝了。

    如果被错误地拒绝,请联系 CSC 申请进行重新审核。

  • 你好,我们想重新生成API key和secret,但是在 API 密钥和访问权限界面并没有官方指导说的 重新生成密钥按钮。
    敝司仍然不能正常调用接口,调用接口被拒。
    谢谢。

    如果您担任管理员角色,要生成 API 密钥,请执行以下操作:

    1. 登录到您的 myTI 公司帐户。
    2. 在“帐户设置”下,选择“API 密钥”。
    3. 在“API 密钥和访问权限”页面上,点击“重新生成密钥”按钮。
    4. 在“重新生成 API 密钥”弹出窗口中,点击“继续”,确认您要重新生成此 API 的密钥。
    5. 点击眼睛图标以查看您的新密钥
  • Hi,

    请注意,要切换到企业管理员账户,才会有“重新生成密钥”按钮。

  • Hi,

    与原问题无关的问题,请重开新帖讨论,谢谢