Part Number: TI-API
财务文档 API 错误代码的含义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
| 具体场景 | 错误详情 | 补救步骤 |
| 输入不能为空 | 客户应递交有效输入。 | |
| CustomerGlobalIdentifier为必填项 | CustomerGlobalIdentifier为必填项。请联系TI API 支持 (api-portal.ti.com/support)。 | |
| sold-to号码为空或无效 | 客户应在请求中递交有效的 CustomerSoldToIdentifier。 此字段不能为空。 | |
| sold-to号码超过最大长度17 | 客户应在请求中递交有效的 CustomerSoldToIdentifier。 该值的长度不能超过17个字符。 | |
| 必须填写四个字段之一 | 客户只能在请求中递交一个有效的 SupplierFinancialDocumentIdentifier 或 CustomerReferenceIdentifier 或 SupplierDeliveryIdentifier 或 CustomerPurchaseOrderIdentifier。 | |
| 只能填写四个字段中的一个 | 客户只能在请求中递交一个有效的 SupplierFinancialDocumentIdentifier 或 CustomerReferenceIdentifier 或 SupplierDeliveryIdentifier 或 CustomerPurchaseOrderIdentifier。 | |
| SupplierFinancialDocumentIdentifier 长度不能超过10个字符。 | 客户应在请求中递交有效的 SupplierFinancialDocumentIdentifier。 该值的长度不能超过10个字符。 | |
| CustomerReferenceIdentifier 的长度不能超过16个字符 | CustomerReferenceIdentifier不应超过16个字符。 | |
| SupplierDeliveryIdentifier 的长度不能超过10个字符 | 客户应在请求中递交有效的 SupplierSupplyIdentifier。 该值的长度不能超过10个字符。 | |
| CustomerPurchaseOrderIdentifier 的长度不能超过35个字符 | 客户应在请求中递交有效的 CustomerPurchaseOrderIdentifier。 该值的长度不能超过35个字符。 |
|
| SupplierDocumentStatus 的长度不能超过10个字符。 | 客户应在请求中递交有效的SupplierDocumentStatus。 该值的长度不能超过10个字符。 | |
| SupplierDocumentCreatedFromDate 不是有效日期(YYYY-MM-DD) | 客户应在请求中递交有效的 SupplierDocumentCreedFromDate。 有效日期格式为 YYYY-MM-DD。 | |
| SupplierDocumentCreatedToDate 不是有效日期(YYYY-MM-DD) | 客户应在请求中递交有效的 SupplierDocumentCreatedToDate。 有效日期格式为 YYYY-MM-DD。 | |
| RequestPDF 可以为空或 X | 客户应在请求中递交有效的 RequestPDF。 如果客户想要接收 PDF,则应在字段中传递 X,否则请将该字段留空。 | |
|
发生系统错误。 连接被拒绝(连接被拒绝) |
客户应联系 API 支持并提供所有详细信息,例如错误消息、错误代码、API 端点等。 | |
| 中断期信息 | 我们将通知客户中断信息。 |