API下单,账号有两个ProfileID,其中一个下单是正常的,另外一个出现报错“状态码:422”。
麻烦提供一下出错的订单号,谢谢。
下订单没成功,没有出订单号。
你好,经检查是此颗料号的系统维护有问题,我们正在修复,稍后告知,谢谢。
系统维护是否已经修复?何时能够下订单?
您好,经查询此颗料目前是有限制的, 暂时不是对所有人开放。
你好!具体是哪颗有限制?因为下单时6颗料一起的,无法识别出来,多谢!
TPS628502QDRLRQ1,是这一颗吗?
是的,就是422 error的料号。