你好
我們公司會呼叫TI的API執行PO新增與更新
先前半年以上的使用都沒有問題, 但是近期遇到了Response顯示Access Denied
想請你們提供問題排除方式, 謝謝
相關資訊:
clientId: sQ6qBkjhsxxxxxxxxxxxxxxxx
clientSecret: TSEdQtsxxx
*TI System Response:
I/O error on POST request for "https://transact.ti.com/v1/orders/change": <HTML><HEAD>
<TITLE>Access Denied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Access Denied</H1>
You don't have permission to access "http://transact.ti.com/v1/orders/
你好,烦请提供您的发送时间和完整的TI 返回的API response message ,谢谢。
你好
提供一筆2023-04-07 09:03:00.793異常資訊
I/O error on POST request for "">transact.ti.com/.../change": <HTML><HEAD>
<TITLE>Access Denied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Access Denied</H1>
You don't have permission to access "http://transact.ti.com/v1/orders/
以上是我能蒐集到的response
請再協助確認問題, 謝謝
Him, 请问你现在的问题是PO Change 单次发送没问题多次发送有问题么?
Hi Tommy,
我这边看到最近所有的PO Change都是成功接收并产生response了,最新的一条记录是昨天发送的 A1800146 你看一下是否收到response。
Request URL一直都是"">transact.ti.com/.../change"
Payload經過與正常傳送的資料比較後, 只有PO Line上的差異, 應該不至於造成Access Denied
想請問POC沒有紀錄, 指的是TI系統對於我們SRM系統發出的HTTP Request都沒收到嗎?
還是有收到Request, 但是某些原因導致資料不寫入TI的DB?
我們的SRM系統會固定Call API到TI的某台Server(104.116.0.74)
针对 PO#0050162207 我这边查看最近的PO Change 记录是 2月的,没有看到最近有HTTP request 接收到。我建议你们先在测试环境再试一下是否有相同报错。
Hi
關於呼叫PO新增異動API, 我們公司的系統SRM有發現Time out的情況
經過公司網管確認後, 發現是TI會在我們發出HTTP Request至transact.ti.com/104.116.0.74時
會轉送到akamaitechnologies.com, 所以我們公司內部的防火牆因為先前未開通而阻擋
想請問對於外部系統呼叫transact.ti.com的API時, TI會轉導至哪些不同的Domain?
得到相關資訊後, 我們會再開啟對應的對外防火牆,
謝謝
你试一下加入如下IP address
Dallas
192.91.75.29
192.91.75.30
192.91.75.12
192.228.67.12
192.228.67.13
192.228.67.14
California
192.153.236.16
192.153.236.17
Europe
192.91.60.14
192.91.60.15
Hong Kong
192.163.20.231
192.163.20.232
Singapore
192.163.15.6
192.163.15.7
India
192.163.5.9
192.163.5.10
Japan
192.91.109.11
192.91.109.12
可是我們網管解析出來akamaitechnologies.com對應的IP是104.116.0.74
這個IP並無列在你提供的IP列表中, 請問確定是這些嗎?
謝謝
Hi
我目前有發現到我們的系統會使用OAuth2方式驗證後, 進行API呼叫以資料交換,
但是在取得Token時就會遇到Access denied的問題
以下為取得Token時相關的資訊, 想再請你們幫忙確認, 謝謝
URL:
https://transact.ti.com/v1/oauth/accesstoken
Client ID:
xxxxxxxxxxxxxx
Client secret:
xxxxxxxxxxxxxxxx
如果是呼叫PO Change的API, 並沒有每次都會報錯,
但是這次發現到是我們的系統在啟動時, 如果沒有特別指定transact.ti.com對應到IP 104.116.0.74, 就會報出此異常,
已與我們公司網管確認有對transact.ti.com開啟對外防火牆, 應該是有正常打出Request至TI
我看到系统log里是没有access denied 报错的,目前能看到request过来的API call都是成功的status code, 我的理解还是因为有防火墙导致对外网访问不稳定,建议您可以把当前可行的IP 104.116.0.74 设置为fix address, 我们可以再进一步检查原因,谢谢。