Part Number: TI-API
你好,我司的账号权限已申请审核通过,但是开发人员在测试的时候,库存API及订单API出现问题。
库存更新时,每个型号库存都是0.
下单时每个型号都是显示零件号(s)请求可用库存数量不是每你的请求(实际商城有现货)
麻烦您帮我们看一下排查一下原因 感谢
你最近没成功的正式环境订单是4/16号,能提供一下料号么,谢谢。
你好 最近没成功的料号是LM358DR,TPS78236DDCR。同时根据我司开发人员的测试,其他物料也是无法成功
下正式订单前建议通过inventory pricing API 调取库存信息确保下单没有影响,我在正式环境看到你们发的订单别的物料是成功的。 你说的这两个物料我会自己测试一下。
好的,麻烦您。
但是目前在测试过程中,通过inventory pricing APi调取的库存信息,也是为0。
麻烦你们后台测试一下看看是怎么回事
你再测试一下是否还有问题?
您好,lecheng Wang。
还是有问题,通过inventory pricing APi调取的物料库存信息为0,同时物料无法下单成功。
你好,可能的原因是有些特别颗物料有购买限制,会在API接口中显示库存为0。
这边开发人员测试了好多物料,都是0哦。例如比较常用的物lm358dr
在4月16号之前,就不会出现这种问题。所以麻烦你们排查一下,具体的原因
你再试一下LM358DR这颗料,我今天测试的时候GET库存数量是正常的。
您好 目前测试已经可以了 感谢您的帮助