产品的MinOrderQty和NextIncrementQty会影响通过API下单吗



{
  "MinOrderQty": 630,
  "NextIncrementQty": 126
}

我想知道产品的最小起订数和增量是否会影响产品的购买数量,如上,如果一个产品的最小起订数是 630,增量是 126 ,是否意味着我通过API下单时,购买数量最小是 630?每次递增购买数量的值为 126?即 630 +126 +126 ...
如果能自定义购买数量,那么这两个字段的返回值应该是什么? 均为 1 吗?