{ "MinOrderQty": 630, "NextIncrementQty": 126 }我想知道产品的最小起订数和增量是否会影响产品的购买数量,如上,如果一个产品的最小起订数是 630,增量是 126 ,是否意味着我通过API下单时,购买数量最小是 630?每次递增购买数量的值为 126?即 630 +126 +126 ...如果能自定义购买数量,那么这两个字段的返回值应该是什么? 均为 1 吗?
{ "MinOrderQty": 630, "NextIncrementQty": 126 }
你好,请问你调用的是哪一个接口?
获取产品信息的API会返回这两个字段,这两个限制是否会影响我使用订单创建的API购买的产品数量呢?
根据字段解释的含义来看应该是每一次下单递增的数量会更新,不一定每次都是一样的,具体细节请联系负责您的TI销售代表。