Original question:
用公司邮箱注册了myTI账号,为什么看不到限购料的库存,申请的API也一直在审核中,请问该如何解决?
没申请api之前是不需要的,可以用账号密码直接登陆,自从申请过API的ti账号,结果没有通过,现在每次登陆都需要邮箱验证码,很烦....请问如何取消验证码环节?
你好,MyTI 账户会在你切换浏览器或者设备登录的时候需要验证码,和有无申请API是没有直接关联的,目前没有办法取消验证码的环节,谢谢。
你好!我可以很确定 没申请api之前登陆是不需要验证码的。
API需要的是企业域名邮箱的账号才可以申请,你的情况可能是之前MyTI 的个人账户注册成企业账户后导致的,可以提供一下你当前有问题的账户么?
你好,你可以试一下在myTI Dashboard 里管理公司账号的页面中删除现有账号,如果还有问题请告知,谢谢。
我申请的API套件 四月份申请的已经三个月了 还没有处理 你们有没有人审核? 现在买芯片那么难 没有api套件根本买不了 申请也不审核?
你好,是有人审核的但是由于大量的申请导致审核时间延长,建议您在等待期间继续使用TI.COM web端进行下单,谢谢。
你好!我TI账户(zhengjiaji1@sony.com)登录时需要填写6位验证码,之前是不需要的,是因为我申请了api开通了企业账户,能否帮我删除现有企业账号吗?
你好,此域名的邮箱是您本人在使用么?你可以尝试在myTI Dashboard 里管理企业账号的页面中删除现有账号,谢谢。
请问我的API为何没有银行汇款的功能只有一个Apruve 其他的增加不了。我应该去如何解决这个问题?
你好,请在结算信息中进行填写bank transfer相关的信息,另外如果有问题请新开帖子进行讨论,谢谢。