TI-API: Quote Retrieve一直显示Pending

Part Number: TI-API


TI同事你好,询价完成,迟迟获取不到TI的价格认定,导致订单等后续接口对接无法往后进行开发,已经影响了对接计划,还请帮忙推进。

For example, quote number 26739513, 26739517, and 26739518

1、询价接口自3/19号17点调通

2、3/20持续回复状态为Pending

请求报文以及返回结果如下:

  • 您好,为了数据安全我删除掉了您原始问题中的部分内容。 您看到的状态与我们目前测试系统里的数据状态一致,不是一个API 的技术问题。请您联系TI CSC 同事或其它业务同事对您的询价进行确认。一旦您的询价被确认和认可则您应该可以通过API 获取对应的信息。 针对这个问题如果您还有相应的API 技术问题请继续留言。谢谢。 

  • 您好,因为后续没有收到您关于这个问题的新的留言我们先关闭这个问题。谢谢。