TI-API: TI-API

Part Number: TI-API


Dear,

T05072484--我们昨日使用API下单了这笔订单,虽成功下单,但是并未接收到回传信息。请帮忙确认原因,谢谢。

如下是我司下单API推送给TI的代码

  • 您好,为了数据安全我删除了您提供的代码。针对这笔订单,T05072484 对应的是PO#6200023931,6200023932,, 这笔订单我们已经回传了对应的信息。 PO# 6200023932,6200023931,6200023973,6200023974, 因为超过了35位所以我们返回的了以下Error log. 谢谢。 

    customerPurchaseOrderNumber cannot exceed 35 characters in length. Enter a valid customerPurchaseOrderNumber up to 35 characters and resubmit the request.

  • 您好,我这里今天也尝试了下单,T05075145,这一笔我们的PO是6200024013,6200024005,没有超过字符限制,但是也是error状态,回传失败了,这个能帮忙看下为什么吗,如果按照您上述说的,不应该今天这次也有问题。谢谢。

  • 您好,从我们这边来看这笔订单的RESPONSE 贵司返回的也是201 的状态。这说明贵司已经成功收到RESPONSE.麻烦贵司查看是否是别的原因导致数据在贵司内部系统处理失败。谢谢。 

    message.status.code 201
  • 您好,我司IT早上检查后反馈,T05075145有调用记录但是没有返回结果,我司IT猜测可能原因是TI接口超时返回了,我们系统就无法接收。可以帮忙看看是这样吗,谢谢。

  • 您好,从我们系统的状态看贵司已经接收成功了。我会加您为好友把具体的信息私信给您。谢谢。