push API Authentication type 选择了token,API request header填写完毕(图1)并提交后,再次点击编辑,发现API request header的值不见了(图2);请问这是怎么回事?保存失败了吗?

Hello Iris, 一般提交之后不需要再次编辑我们会根据您提交的内容进行设置,请问是什么原因需要再次编辑呢?谢谢!
Hi Iris, 不管是否收到多行confirmation,订单变更请针对于整个订单进行变更,而不是建构多个schedule line进行变更。谢谢!
Hi Iris, 是的,订单创建和变更时同一个PO line item下的schedule line只能有一个,不能有多个schedule line。“订单变更请针对于整个订单进行变更”是指在你提供的例子里,当你需要发起变更时,只能发送一条schdule line,而不是建构多个schedule line进行变更。谢谢。