同一个appsecreat 和 appkey 在TI api 测试界面就可以获取token成功,但是 postman 或者直接http调用 就请求报错
"error": "invalid_client".
"error_description": "client_id or cliont_secret are not correct",
"orror_uri": "Soe the full API docs at aoi-portal.ti.com/oxder-aoi-authentication'
Hi Mary,
如果在TIAPI测试界面能成功说明本身appsecreat 和 appkey无误。建议参考API开发者门户网站身份验证模块,检查一下其他参数的设置,参考范例确保所有参数设置调整到位后再测试一下,谢谢。