1. TI订单挂起时,导致于订单推送TI不会立即返回订单状态;
问题原因:采购订单在OA审批通过后推送SRM时,会存在TI系统正在维护的情况,导致于订单推送TI系统时,TI会挂起订单,这时订单推送TI不会立即返回订单状态,就会导致于订单推送失败,需要SRM内部改造这种情况的逻辑处理;
2. 仓库系统收不到TI收货单;
问题原因:TI订单状态已经完结,但是出货信息还没有,导致于定时任务完结,无法获取出货信息;
TI系统问题,因为出货信息还没有,订单状态就直接完结,导致于定时任务完结,无法获取出货信息;之前和TI邮件沟通,TI说和内部IT解决bug,后续无回复;需要再次和TI解决;
3. 是否对接Ti的push接口;该功能开发后,可以解决问题2;
4. TI发货6000, 拆成2个包裹后,每个包裹有6000(实际应该是3000, TI的系统问题),需要和TI沟通实际情况,SRM无法解决这种问题,如果TI无法解决就只能出现了,开发手动解决这个问题。