Hello Team,
客户反馈当其调用我司生产服务器 Order History API时,回执非常反应缓慢,请协助调查原因 以及是否有进一步优化方案?感谢!
Hi Hazel,
可以麻烦提供下客户清单还有他们调用我司生产服务器 Order History API时的回执反应时间吗?谢谢。
查询一个月的历史历时近5分钟(前面红色的是由于我们程序使用默认的timeout 100秒报错,最新一次请求我们调整了timeout时间)
你好,我们会内部反馈这个问题。谢谢。
您好,能否麻烦你提供一笔订单的PO单号?谢谢。
刚刚测试一个月内的订单用时23秒,总数据仅41行。比上次提交问题时快了。 我们的一个订单编号:G2503244
好的,谢谢反馈。我们内部先查下。
您好,我们内部查看了您说的这个问题。目前我们试的话反应时间都在30秒左右。可能是您当时发送请求时,当时我们的服务器太忙导致的。我们会先关闭这个问题后续如果您有类似的问题麻烦再跟我们提出。谢谢。