华勤API/JIT系统对接,针对订单交期数据开放的诉求:
华勤API/JIT系统对接,针对订单交期数据开放的诉求:
当前手里有一块am62a 的开发版,系统sdk 9.2, 已经转好板端模型,能正常运行模型得到正确结果。期间碰到一个问题:模型推理过程中,如果程序崩溃或者在检测过程中强行C掉程序,简单讲,没有正确执行最后的资源释放代码,就会导致,下一次无法正确运行模型,只能重启板子。报错如下:
libtidl_onnxrt_EP loaded 0xed32db0
Final number of subgraphs created are : 1, - Offloaded Nodes - 132, Total…
Hi Team,
Customer can't cancel below orders via API. Could you help to advise how customer can cancel it? CEP error has been fixed, and order status is completed. Thank you.
Order details as below:
PO number
POitem
Sold…
Hi Team,
COSMX (SOLDTO-179696) can't feed in PO#C012024110100050 (MPN: BQ40370RSMR) into TI production system. CPN-MPN linkage is correctly setup in system.
Pls help to investigate the root cause and help to process it. Thanks.
API order failure information…
返回:Reason: Customer anticipated price 10.00 does not match TI unit price 1.049
提交备货订单后,TI返回的价格是1.049,这个金额在列表显示是1.05,变更订单的时候填1.05有影响吗
我司准备从备货API套件下单,应该是transact.ti.com/.../AFE7799查询产品,
如果从备货API套件下单的话是否先请求报价API,等待TI接受报价,再可以下单?
另外v1和v2的API是有什么区别,都是查产品的有什么区别,我们主要是通过备货API下单
您好,我们现在要对接库存和价格api,想获取TI的所有GPN和OPN以供采购部门查询使用
目前看到的api套件只有/store/products/{tiPartNumber},/store/products都有必填字段
/store/products/catalog这个接口是查询所有的吗?
测试使用的器件号只支持:器件型号AFE7799IABJ,通用器件型号AFE7799两种吗
他们的关系是不是AFE7799包含AFE7799IABJ…
这个是查询指定商品返回的库存的价格
{
"tiPartNumber": "AFE7799IABJ",
"genericPartNumber": "AFE7799",
"buyNowUrl": "">www.ti.com/.../AFE7799IABJ",
"quantity": 2453…
您好,我们取得权限(token)了,现在要做一个订单创建的测试,看了api文档订单创建之前需要调用”库存和价格API“,”库存和价格API“调通了,但是没看到返回信息有创建订单请求体需要的数据,以下是请求体:
{
"order": {
"checkoutProfileId": "INSERT CHECKOUT PROFILE ID HERE",
"customerPurchaseOrderNumber…
您好,请问订单推送、出货前通知推送、财务单据推送三个API如何进行实现和测试?
例如出货通知接口:
备货的ASN push API设置已经设置好。
API:transact.ti.com/.../test
body:{
{ "Orders" : { "checkoutProfileId" : "COP_ID-1234","customerPurchaseOrderNumber" : "PGR - 04202021","purchaseOrderDate" : "2020-12-31T13:56:00Z","endCustomerCompanyName" : "TI…
您好,我司要与TI-API对接,目的是通过TI提供的API接口实现查看TI的商品器件,商品价格,商品库存,然后创建订单,结算订单,现在对接API套件需要对接所有的API套件吗?
例如:TI store API套件,TI产品信息套件,备货API套件
Part Number: 软件
为了获取token的值,client_id和client_secret对应的数据从哪里获取?对应的是秘钥和密码吗?
Hi Team,
请帮忙看一下, 用EXCEL API下单官网的物料的时候,总是在最后一步弹出Incomplete checkout profile identifier, 但是首页填写checkout profile ID时候没有任何问题,请帮忙看一下怎么解决,谢谢。
如果一行订单有多个交期,ASN信息能否与订单的交期一一匹配。
比如一张订单 item 10 的订单需求量是10000PCS,TI回复了2个交期 : 4000PCS 24-4-30 发货;6000PCS 24-5-2发货
这张订单 item 10,ASN信息有4笔数据,如何确定:哪些ASN是订单里面24-4-30 发货4000PCS的,哪些ASN是订单中24-5-2发货 6000PCS的。
订单确认接口,TI传输的字段estimatedDeliveryDate,是预计发货时间还是供应商预计送达日期?
如果不是预计发货日期,那预计发货日期是哪个字段,麻烦确认一下,谢谢。
另外estimatedDeliveryDate 这个字段的定义最近有发生过改变吗?
订单RKPMB7-2403270002 项次120,130,140 同时做了3行交期变更,2行成功了,其中一行报这样的错误。请问是因为传的一次传的变更数据太多导致的,还是因为其他原因导致的
Order is in process by another application and cannot accept changes at this time. Wait 5 minutes before attempting to resubmit your request…